{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
M580 counter modules

Issue

Using the Modicon M580 family I would like to get input from a 5VDC incremental encoder to track position. Is there an input module I can use for this? If not, what other options do I have? If I convert the 5VDC to 24VDC is there a input module that can track a 24VDC quadrature input?

Product Line

Modicon M580, Modicon X80

Resolution

We do not have a 5VDC module for an incremental encoder. If you have a 24VDC signal, we do offer the BMXEHC0200 which supports quadrature.

Here is a link to a YouTube video on the subject. https://www.youtube.com/watch?v=cNf5adjfBFE

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Изделие:
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Изделие:
Линейка: