{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
Do the Modbus Plus MBX Drivers work on Windows 11?

Issue

Windows 11 support

Product Line

TSXCUSBMBP

Environment

Modbus Plus

Resolution

The latest MBX drivers (v9.0) will work on Windows 10 and 11. The part number for the drivers only is SWMXDS001. If you were to purchase an adapter with part number TSXCUSBMBP you would also get a copy of the drivers.

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Изделие:
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Изделие:
Линейка: