{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
What are the units when reading LCR or motor current over Ethernet on the ATV340 Drive?

Issue:

LCR address 3204 motor current units or values for the ATV340 Drives.

Product Line:

ATV340 Drives.

Environment:

All

Cause:

Motor amps are reading to high over Ethernet or address 3204 LCr.

Resolution:

The unit of LCR are

From ATV340 0.75kw to ATV340 15kw, the unit is 0.01A.

From ATV340 18.5kw to ATV340 75kw, the unit is 0.1A .

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: