Поиск часто задаваемых вопросов
What is the VA / burden of the 46040-476-51 charging motor.
Issue:
Wants the VA values of a charging motor
Product Line:
SVR breaker charging motor
Environment:
46040-476-51
Cause:
N/A
Resolution:
1800 VA in rush , 300 VA run
Опубликовано для:Schneider Electric Казахстан
Узнайте больше
Линейка:
Узнайте больше
Линейка: