{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
Can you connect the ATV600 and ATV900 HMI VW3A1111 to the Ethernet network?

Issue:

HMI VW3A1111 directly to the Ethernet network?

Product Line:

ATV600 and ATV900

Environment:

All

Cause:

Wants to connect the remote HMI to the Ethernet network.

Resolution:

No, the VW3A1111 remote HMI cannot be connected directly to the Ethernet network.

The remote HMI or Graphic Display Terminal is only compatible with the Modbus port built into the drive.  The HMI modbus settings baud 19.2k format 8E1

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: