{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
Is a PBPQOU4A100CEGL630 compatible with part number PBPQOU4A100CEGL630T

Issue:

Checking compatibility

Product Line:

Busway

Environment:

PBPQOU4A100CEGL630

Cause:

N/A

Resolution:

Both part numbers are the same with the exception of the T suffix, which is just the addition of a carry handle option.

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Изделие:
Узнайте больше
Изделие: