Поиск часто задаваемых вопросов
¿Cuál es la temperatura de funcionamiento del ATV71?
Cuestión:
Temperatura de funcionamiento Altivar 71.
Línea de productos:
ATV71 Altivar 71
Entorno:
Todo
Causa:
Verificar los requerimientos de las aplicaciones.
Resolución:
Temperatura ambiente del aire alrededor del dispositivo:
Funcionamiento °C
Para unidades ATV 71H..... y ATV71P....N4Z: - 10...+ 50 sin degradación, según la clasificación. Hasta + 60°C con reducción de régimen (y con el kit de ventilador de tarjeta de control VW3A94... según el valor nominal).
Para unidades ATV 71W....: - 10...+ 40 sin degradación.
Almacenamiento °C - 25...+ 70
Опубликовано для:Schneider Electric Казахстан
Узнайте больше
Линейка:
Узнайте больше
Линейка: