¿Está bien reemplazar las baterías internas o usar módulos de batería modulares renovados?
Línea de productos:
Symmetra PX1 20 - 80 kva, Symmetra PX2 100 kva, Symmetra PX 250-500 kva, SUVT, G3500, AIS3000, Galaxy VM
Entorno:
Todos los modelos, todos los números de serie
Causa:
A menudo se pregunta: ¿Está bien reemplazar las baterías individuales dentro de los módulos/unidades de batería o usar módulos de batería reacondicionados en mi UPS?
Resolución:
La respuesta es: No, desalentamos fuertemente esta práctica, debido a las siguientes razones.
- Los nuevos módulos de batería se montan en la fábrica utilizando baterías, cables, terminales y PCB de monitoreo de baterías nuevos. Una vez montados, las baterías se prueban en voltaje y carga para validar todas las baterías, conexiones y las comunicaciones sean correctas.
- Los conectores de estos módulos de batería están diseñados para un solo uso. Al desconectarlos y volver a conectarlos, se dañará el mecanismo de bloqueo y puede aflojar el terminal, provocando conexiones sueltas, sobrecalentamiento y cortocircuitos.
- Existe un PCB de monitoreo de batería en cada módulo, dicha PCB se configura de fábrica en función del fabricante y el modelo de batería. Esta información la utiliza el SAI (UPS) para identificar el tipo de batería, medir el voltaje, la corriente y la temperatura. Utiliza la información para ajustar el nivel de carga, calcular el tiempo de funcionamiento o alertar de una batería defectuosa. Este PCB no se puede reprogramar.
- Es posible que los módulos de batería reacondicionados no se comuniquen con el SAI (UPS). Esto podría afectar el funcionamiento del sistema y causar alarmas de falla en el SAI (UPS) u ocasionar que la unidad apague su salida debido a un colapso de la tensión de CC.
- Schneider no proporciona soporte para baterías de terceros / reacondicionadas. En caso de que un técnico de Schneider sea agendado para resolver las fallas que ocurren debido a las baterías reacondicionadas, la visita se facturaría independientemente del estado del contrato o de la garantía en el UPS o el gabinete de batería.
- La modificación no autorizada de un ensamble de componentes anula la clasificación / listas UL/IEC/CE rating. También podría ser una violación de OSHA en caso de lesiones.
Aunque son más baratos a corto plazo, pueden causar problemas costosos más adelante.
Опубликовано для:Schneider Electric Казахстан