DataHub Biel: Ключевые данные истории успеха клиента
Показатель энергоэффективности (PUE) менее 1,25, пиковое значение энергоэффективности в Швейцарии
Эксплуатационная эффективность более 98%
Полная прозрачность данных о производительности и потреблении
Подготовка услуг колокации к требованиям будущего
Мы провели 451 исследование с участием более 450 ответственных лиц, принимающих решение о выборе услуг колокации.
Узнайте, как швейцарскому центру обработки данных, предоставляющему услуги колокации, удалось достичь значительной энергоэффективности, придерживаясь требований относительно мощности и качества, продиктованных эпохой Интернета вещей.
Откройте для себя EcoStruxture
Узнайте, как добиться успеха в вашем бизнесе вместе с EcoStruxure: инновации на каждом уровне.
Задача
В течение ближайших 5 лет более 50 миллиардов устройств будут подключены к Интернету вещей. На фоне стремительного развития облачных сервисов спрос на услуги центров обработки данных высок, как никогда раньше. В Швейцарии требования к качеству проектирования центров обработки данных особенно обширны из-за высоких цен на землю и невероятно строгих стандартов безопасности и защиты окружающей среды.
Открыв новый центр обработки данных в Биле, швейцарская компания DataHub не только стремится предложить потребителям услуг колокации высочайший уровень безопасности данных, но и обеспечить работу центра максимально экологичным и эффективным образом. Главные приоритеты компании DataHub:
• Доступность и безопасность: соответствие самым строгим стандартам качества.
• Энергоэффективность: затраты на электричество составляют приблизительно половину всех операционных расходов центра обработки данных.
• Простая масштабируемость и оптимальная плотность мощности: цены на землю в Швейцарии особенно высоки.
• Прозрачность: анализ рабочих операций в реальном времени.

Решение
Исключительная энергоэффективность с решением EcoStruxure
Управление на границах сети: Приложение EcoStruxure IT: StruxureWare™ Data Center Expert, StruxureWare Data Center Operation
Подключенные продукты Источники бесперебойного питания Galaxy VX, система охлаждения InRow, стойки NetShelter SX, шинопроводы Canalis, распределительные устройства Okken, автоматические выключатели Masterpact, монтируемые на стойке устройства распределения электроэнергии, устройства автоматического переключения, средства управления сигнализацией Netbotz.
• Компания Schneider Electric предоставила решение на основе одного источника, уменьшив тем самым количество интерфейсов, что было важно для завершения монтажных работ в срок и для минимизации рисков.
• На объекте DataHub в Биле компания Schneider Electric применила свою систему ИБП Galaxy VX с литий-ионными аккумуляторами – это первый опыт использования данного решения в Швейцарии и один из первых в Европе. Эта технология оптимизирует эксплуатационную эффективность центра обработки данных благодаря внедрению гибких рабочих режимов, КПД которых превышает 98 %.
• Использование программного обеспечения EcoStruxure IT для управления инфраструктурой центра обработки данных (DCIM) гарантирует максимальную прозрачность и глубокий анализ рабочих операций в реальном времени.

Результаты
Центр обработки данных DataHub в Биле стал результатом тесного сотрудничества ряда сторон. Этот проект показал, что наши комплексные стандартизированные модульные решения прекрасно соответствуют требованиям эры Интернета вещей.
• Инновационное техническое проектирование позволяет выполнять самые высокие стандарты качества (Tier III, отчасти Tier IV), обеспечивать доступность на уровне 99,99 %, гарантировать энергоэффективность и простую масштабируемость.
• Выдающаяся энергоэффективность достигается благодаря точному охлаждению, новой системе бесперебойного питания Galaxy VX, использующей литий-ионные аккумуляторы, а также благодаря систематическому контролю энергопотребления с помощью программы EcoStruxure IT. С решением EcoStruxure центр обработки данных демонстрирует впечатляющие значения коэффициента эффективности использования электроэнергии (PUE) – менее 1,25, что является лучшим показателем в Швейцарии.
• Эксплуатационная эффективность оптимизирована благодаря гибким рабочим режимам, КПД которых превышает 98 %.
• Чрезвычайно высокая плотность мощности до 15–20 кВт на стойку позволяет разместить оборудование на существенно меньшей площади, что особенно важно при нынешних ценах на землю в Швейцарии. Модульная архитектура позволяет без проблем масштабировать центр обработки данных, не останавливая его работу. Приложение EcoStruxure IT собирает всю информацию о работе и энергопотреблении центра обработки данных в отношении каждого клиента, а также предоставляет удаленный доступ к этой информации.
Адриан Рот, генеральный директор компании DataHub Group
История покупателя
«Биль известен точной работой своих часовых мастеров, так что при возведении нового центра обработки данных главным принципом стала точность, свойственная их ремеслу. Реализуя проект DataHub в Биле, нам удалось обеспечить соответствие самым высоким требованиям клиентов при сравнительно низких затратах».
Подробнее
Ознакомьтесь с другими историями успеха
Это еще не все. У нас в запасе множество историй успешного бизнеса.
ПодробнееОткройте для себя EcoStruxure
Узнайте, как добиться успеха в вашем бизнесе.
ПодробнееСаммиты по вопросам инноваций
Прочитайте последние новости с саммитов по вопросам инноваций и узнайте о следующем мероприятии.
Узнать больше
Нужна помощь?
Инструмент для подбора продукции
Быстро и легко находите подходящие продукты и принадлежности для ваших условий применения.
Получить коммерческое предложение
Заполните заявку онлайн, и с вами свяжется наш эксперт.
Где купить?
Легко находите ближайшего к вам дистрибьютора Schneider Electric.
Центр поддержки
Находите ресурсы поддержки для всех ваших потребностей в одном месте.