Метрополитен Шанхая: ключевые показатели в истории клиента
Повышение эксплуатационной эффективности, устойчивости развития и производительности активов
Повышение стабильности и безопасности в работе электроустановок
Безопасность и комфорт для пассажиров, прибывающих в места назначения
При сотрудничестве с нами шанхайский метрополитен добился бесперебойной работы сложной и загруженной железнодорожной системы. Эффективно используя систему EcoStruxure Power с поддержкой Интернета вещей, метрополитен Шанхая может обеспечивать безопасное и комфортное передвижение пассажиров.
- Шанхайская система городского транспорта сильно зависит от своей железнодорожной сети междугородных сообщений.
- Метрополитен обслуживает 52 % населения и около 10 млн пассажиров ежедневно. Управление такой сложной и расширяющейся системой становится затруднительным.
- Его главными приоритетами являются безопасность, надежность, эффективность и комфорт для клиентов.
- Метрополитену Шанхая приходится решать вопросы безопасности и стабильности электроснабжения.
- Для поддержания комфортной и безопасной среды метрополитен должен регулировать температуру, влажность, вентиляцию и освещение.
- Поэтому к отказоустойчивости, надежности и комплексным мерам реагирования на аварийные ситуации и стихийные бедствия предъявляются высокие требования.
- Сбор данных из сообщающихся систем и управление этими данными осложняются комплексностью и разобщенностью информации.
- Эксплуатация и обслуживание оборудования, а также затраты на персонал ведут к значительным расходам.
Приложения, аналитика и службы: ISCS, полевое обслуживание и обслуживание запасных частей
Продукты с функциями подключения к сети: операционная система, распределительная система, электромеханические устройства и запасные части
- Мы предоставляем шанхайскому метрополитену решения на основе Интернета вещей для распределения электроэнергии, контроля за состоянием окружающей среды, связи и обслуживания.
- ИТ и ОТ состоят из трех уровней: приложения, средства аналитики и услуги; периферийное управление; продукты с функциями подключения к сети.
- Наши решения повышают эффективность, устойчивость и производительность активов.
- Система электропитания среднего/низкого напряжения обеспечивает стабильность и безопасность электроустановок.
- Система автоматизации электромеханического оборудования отслеживает состояние окружающей среды станции и использует получаемые данные, чтобы обеспечивать эффективную эксплуатацию системы и оптимальные условия для пассажиров.
- Мы также предлагаем аварийное техническое обслуживание на месте эксплуатации, включая установку и отладку оборудования, обучаем работе с продуктом и осуществляем быструю поставку запасных частей.
Электропитание с поддержкой Интернета вещей
Нужна помощь?
Начните здесь!
Найдите ответы на вопросы прямо сейчас. Подберите решение самостоятельно или проконсультируйтесь с нашими экспертами.
Обратитесь в службу поддержки
Свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов, чтобы получить информацию, техническую поддержку, подать жалобу или решить другие вопросы.