Наши бренды

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
A person looking at a person
Инновации, привлекающие лучших специалистов и клиентов
Программное обеспечение EcoStruxure Building Operation

UST: Ключевые данные истории успеха клиента

15 %

Снижение эксплуатационных расходов благодаря подключенной цифровой системе управления зданием

Более 90 %

удержание сотрудников

«Золотой» уровень

Здание, удостоенное наград LEED и IGBC

Создавайте умные здания, использующие Интернет вещей и открывающие новые преимущества

Управлять зданиями становится проще и эффективнее благодаря инновационным технологиям. Узнайте, как подключение устройств при помощи ПО и услуг предоставляет интеллектуальные и эффективные возможности для современных зданий и их пользователей.

Компания UST задумала продвинутое интеллектуальное предприятие мирового уровня, которое объединит комфорт и устойчивое развитие — здание, которое будет производить впечатление на клиентов и повышать эффективность работы сотрудников. Узнайте, как EcoStruxure поддерживает эту амбициозную инициативу.

Откройте для себя EcoStruxure Building

Узнайте, как добиться успеха в вашем бизнесе вместе с EcoStruxure: инновации на каждом уровне.

Задача

Задача

Решение

Решение

Результаты

Результаты

Александр Варгес (Alexander Varghese), главный исполнительный директор UST

История покупателя

"Мы помогаем нашим клиентам в процессе их перехода на цифровые технологии. Поэтому мы должны быть уверены в том, что это здание отвечает самым высоким требованиям — включая эстетику, аспекты безопасности и функциональности".

Удаленный мониторинг. Подключение к сети.

Откройте для себя EcoStruxure Building

Ознакомьтесь с EcoStruxure Power

Узнайте об услугах по модернизации

Другие истории успеха клиентов

Ознакомьтесь и с другими историями наших клиентов

Это еще не все! У нас в запасе множество историй успешного бизнеса.

Подробнее

Откройте для себя EcoStruxture

Узнайте, как добиться успеха в вашем бизнесе!

Узнайте больше