Наши бренды

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
mobile charge with battery backup ups

Данное руководство поможет вам выбрать ИБП для резервного питания, который лучше всего соответствует вашим потребностям.

Данное руководство поможет вам выбрать ИБП для резервного питания, который лучше всего соответствует вашим потребностям.

Источник бесперебойного питания (ИБП) гарантирует бесперебойное питание для подключенного электронного оборудования. При прерывании питания или перепадах напряжения в допустимых пределах, ИБП мгновенно обеспечивает чистое резервное питание и защиту от скачков напряжения для подключенного чувствительного оборудования.

APC, лидирующий бренд компании Schneider Electric, предлагает модели ИБП для компьютеров и периферийного оборудования, сетей и серверов, а также для центров обработки данных и связанного оборудования.

Нужна помощь в выборе ИБП с резервным источником питания?

Пожалуйста, воспользуйтесь нашей системой для получения индивидуальных рекомендаций по выбору ИБП с резервным источником питания для дома и бизнеса.

Почему ИБП важен для дома или офиса?

Модель для дома: Электронные устройства, которыми вы пользуетесь ежедневно для общения, обеспечения безопасности и досуга, могут повредиться или перестать работать вследствие неожиданного отключения питания, перепадов напряжения или иных проблем с питанием. ИБП обеспечивает бесперебойную работу аккумулятора и защиту электронных устройств, включая:

  • Беспроводное сетевое оборудование (роутеры, модемы)
  • Компьютеры
  • Телевизоры
  • Системы безопасности
  • Игровые консоли
  • Мобильные устройства

Бизнес-модель: Простои, вызванные отключением электроэнергии, всегда вызывают раздражение, однако для частного бизнеса или предприятия они могут еще и вызывать финансовую неустойчивость. Ежегодно отмечаются убытки в миллиарды долларов вследствие простоев, вызванных перебоями питания, которых можно было избежать, используя ИБП. Данные по компаниям из списка Fortune 1000:

  • Средние ежегодные расходы при незапланированных простоях: 1,25–2,5 миллиарда долларов.
  • Средние почасовые расходы при неисправностях в инфраструктуре: 100 000 долларов
  • Средние почасовые расходы при неисправностях важного оборудования: 500 000–1 000 000 долларов

Малый и средний бизнес оказывается в зоне максимального финансового риска вследствие ограниченных возможностей получения прибыли во время простоя.

Электронное оборудование характеризуется максимальными показателями номинальной мощности и полной мощности (в вольт-амперах). Ни тот ни другой показатель не может быть превышен подключенным оборудованием. В ваттах измеряется действительная мощность, потребляемая оборудованием; вольт-амперы являются произведением величины напряжения, используемого для работы оборудования, на силу тока, потребляемую оборудованием.

Номинальная мощность и полная мощность (вольт-ампер) могут значительно отличаться для компьютеров и ИБП, хотя полная мощность всегда равна или выше номинальной мощности. Соотношение номинальной мощности полной мощности называется коэффициентом мощности и выражается либо в количественном (то есть 0,8), либо в процентном виде (то есть 80 %). При подборе ИБП, подходящего под ваши требования, следует прежде всего обратить внимание на коэффициент мощности. Обычно ИБП должен иметь выходную мощность на 20–25 % выше, чем общая мощность, потребляемая каким-либо подключенным оборудованием.

Это зависит от того, какое оборудование вы планируете подключать к источнику резервного питания. Время работы представляет собой время, в течение которого ИБП может подавать питание к подключенному оборудованию в случае прерывания питания. Чем больше единиц оборудования подключено к ИБП, тем меньше показатели времени работы продукта, поэтому важно убедиться в том, что ИБП поставляет питание к основному оборудованию.

На какие основные характеристики нужно обратить внимание при выборе ИБП?

Многие проблемы с питанием возникают в промышленных электроэнергетических системах, которые, учитывая их протяженность на 1000 километров, могут повреждаться вследствие разнообразных погодных условий, например ураганов, гроз, снега, льда, и наводнений, а также вследствие повреждения оборудования и дорожных аварий.

Для получения дополнительной информации по различным типам проблем с питанием см. информационную статью «Семь типов проблем с питанием».

Нужна помощь?

  • Начните здесь!

    Найдите ответы на вопросы прямо сейчас. Подберите решение самостоятельно или проконсультируйтесь с нашими экспертами.

Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.