Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.

Baterías de Iones de Litio garantizan un futuro limpio

En el vertiginoso mundo de la tecnología de la información, el litio se ha convertido en un recurso ineludible que impulsa la innovación, específicamente a través de las baterías de iones de litio (Li-Ion).

Las baterías de iones de Litio, con su flexibilidad y peso ligero, son el corazón latente de los dispositivos electrónicos más utilizados en todo el planeta. La importancia de este metal no solo radica en su capacidad para alimentar nuestros dispositivos cotidianos, sino que su presencia ha catalizado un cambio radical en la industria eléctrica y ha allanado el camino para la adopción masiva de energías renovables.

Ventajas Competitivas que Transforman la Dinámica del Mercado

Las baterías de litio destacan en el mercado por razones más que evidentes. Su tamaño compacto y peso ligero, gracias a la baja densidad del litio, no solo facilitan su instalación en lugares de difícil acceso, sino que también las hacen ideales para su aplicación debajo de escritorios, maximizando el espacio disponible. Más allá de su apariencia física, su verdadero impacto se manifiesta en su eficiencia y sostenibilidad, con una vida útil hasta tres veces mayor que las tradicionales baterías de plomo-ácido. Esto no solo reduce los costos de mantenimiento, sino que también contribuye significativamente a la reducción de residuos.

Transformación en Diversas Industrias: Más Allá de la Energía Portátil

La versatilidad de las baterías de iones de litio se extiende a diversas industrias, desempeñando un papel crucial en situaciones críticas como sistemas de energía de emergencia en sectores tan variados como la salud, educación, retail y minería.

Su aplicación en dispositivos móviles y electrónica de consumo es, por supuesto, inigualable, ya que se adaptan a los rigurosos requisitos de esta industria.

En el ámbito de la movilidad, estas baterías están desempeñando un papel vital al acercar los vehículos eléctricos a la paridad de precios con los de gasolina, aprovechando su alta densidad energética.

Además, su contribución a la energía solar, mediante una carga eficiente y rápida, las convierte en la opción preferida para el almacenamiento de energía en instalaciones de autoconsumo.

No podemos pasar por alto su papel emergente en el tráfico de datos, donde las baterías de iones de litio se perfilan como una alternativa viable para almacenar energía en centros de datos.

Su rendimiento superior, flexibilidad de uso y menor costo total de propiedad en comparación con las baterías de plomo-ácido con válvula reguladora las sitúan en una posición destacada en la era de la información.

Un Futuro Más Limpio y Eficiente Impulsado por el Litio

Las baterías de iones de litio son el pilar tecnológico que ha revolucionado el almacenamiento de energía. Desde sistemas de energía de emergencia hasta la movilidad eléctrica y la energía solar, su impacto es innegable.

El litio ha dejado de ser simplemente un metal en la tabla periódica; se ha convertido en el catalizador de un futuro más limpio y eficiente.

Como revendedores de tecnología en México, no pueden subestimar la importancia de entender y abrazar esta revolución tecnológica, ya que sus decisiones no solo afectan la operación diaria, sino que contribuyen a la construcción de un mundo más sostenible y avanzado.

Adopción de la plataforma de certificación Blockchain de Wiztopic

A partir del 2 de octubre de 2019, Schneider Electric certifica sus contenidos en el sitio de Wizard. Puedes consultar la autenticidad en el sitio Web Wiztrust.com para las comunicaciones corporativas.
Ver comunicado de prensa (pdf, 185 kb) opens in new Window
Compartir esta página: