Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.

Schneider Electric lanza robot colaborativo “Lexium Cobots” que aumentará la eficiencia industrial

Mexico City, México

02/08/2024

Descargar PDF

 

  • Este robot colaborativo se puede adaptar fácilmente a los sistemas ya integrados en las industrias y realizar tareas complejas, reduciendo la posibilidad de lesiones de los trabajadores.
  • Gracias a su sencilla interfaz, las personas pueden tener control y "enseñar" rápidamente al robot dónde moverse, qué recolectar y qué tareas de trabajo realizar sin necesidad de una programación exhaustiva.

Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha lanzado su nueva línea de producto Lexium Cobots, un robot colaborativo creado para trabajar junto a los humanos, asumir tareas repetitivas o físicamente exigentes, y al mismo tiempo mejorar la eficiencia, productividad y reducción de costos de las industrias.

De acuerdo con el “World Robotics Report” de la International Federation of Robotics, en 2022 había 3.5 millones de robots industriales que trabajaban en las fábricas en todo el mundo. La creciente demanda de máquinas inteligentes, entre ellas los robots, ha sido impulsada por el deseo de aumentar la productividad y la calidad; personalizar la producción en función de la demanda; lograr un mayor ahorro y reducir el tiempo necesario hasta que el producto llega al mercado.

Lexium Cobot es un sistema robótico avanzado y altamente competitivo. Gracias a su tecnología puede realizar tareas complejas sin esfuerzo y trabajar en entornos potencialmente peligrosos para las personas, por lo que hay menos posibilidades de lesiones en los trabajadores por levantar cargas pesadas o generar estrés adicional.

 

Una de las grandes diferencias entre los robots convencionales de las industrias y los cobots es su fácil configuración, manejo y aplicación a líneas de producción, existentes o nuevas, en diferentes tipos de industrias, así como sus sistemas de seguridad y certificaciones que otros robots no tienen.

Ventajas de Lexium Cobot

  • Seguridad: Su sistema inteligente permite que puedan interactuar de forma segura con los humanos, realizando tarea en conjunto y evitando accidentes debido a la detección de movimiento humano en ángulos que puedan poner en riesgo la integridad de los empleados.
  • Precio: Además de ser el cobot más funcional que existe en la actualidad, Lexium Cobot es hasta un 20% más competitivo en precio que los demás en el mercado.
  • Configuración intuitiva: No se necesita tener conocimientos especializados en robótica ya que cuenta con una interfaz sencilla que permite a las personas “enseñar” al cobot movimientos y tareas sin una programación exhaustiva.
  • Conectividad: Fácil manejo y conexión en tabletas con sistemas operativos iOS, Android y Windows.
  • Funcionalidad: Su dimensión ligera y compacta permiten cargar objetos desde 3 hasta 18 kg, con un control preciso.
  • Integración: A través de un diseño avanzado, los cobots se pueden integrar fácilmente en máquinas y sistemas de producción existentes, permitiendo que puedan colaborar con las personas para realizar una amplia gama de tareas.

Si bien, la industria 4.0 consiste en la interconexión de fábricas y sus sistemas, la industria 5.0 mira más allá de la productividad entre máquinas y se centra, en primer lugar, en las interacciones entre las personas y los robots, tal como Lexium Cobots lo hace, resultando en una producción más eficiente y sana para las industrias y sus colaboradores.

Adopción de la plataforma de certificación Blockchain de Wiztopic

A partir del 2 de octubre de 2019, Schneider Electric certifica sus contenidos en el sitio de Wizard. Puedes consultar la autenticidad en el sitio Web Wiztrust.com para las comunicaciones corporativas.
Ver comunicado de prensa (pdf, 185 kb) opens in new Window
Compartir esta página: