Andover, Massachusetts (Estados Unidos) – 1 de junio de 2021. Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y automatización, presentó la fuente de alimentación interrumpida (UPS) trifásica Easy UPS 3S 10-40 kVA 208V para cadenas de baterías modulares internas (se venden por separado) a Norteamérica, incluido México. Easy UPS 3S 208V, fácil de instalar, usar y mantener, facilita la continuidad del negocio para edificios comerciales pequeños y medianos, aplicaciones de UPS de industria ligera y no TI (Tecnologías de la Información).
El Easy UPS 3S ofrece una combinación excepcional de un diseño de huella optimizado y características avanzadas del producto, protegiendo los equipos críticos en muchos entornos de daños debido a cortes de energía, sobretensiones y picos. Proporciona especificaciones actualizadas, incluidos modos de eficiencia seleccionables por el usuario, una amplia ventana de temperatura de funcionamiento y una sólida protección contra sobrecargas. Esta unidad ofrece hasta un 94 por ciento de eficiencia en el modo de doble conversión y hasta un 98 por ciento de eficiencia en el modo ECO de ahorro de energía. Los clientes también se benefician del servicio de puesta en marcha incluido para garantizar que Easy UPS 3S esté configurado de manera adecuada y segura para un rendimiento, confiabilidad, seguridad y tranquilidad óptimos.
"El Easy UPS 3S 10-40 kVA trifásico ya está disponible en Norteamérica [Estados Unidos, Canadá, México y Centroamérica] por primera vez. Aborda la necesidad del mercado de una solución que combine un tamaño muy compacto, un diseño robusto y especificaciones competitivas con una instalación, operación y servicios sencillos, lo que lo hace ideal para edificios comerciales, aplicaciones no TI y de industria ligera", dijo Jay Owen, vicepresidente senior de Secure Power de Norteamérica de Schneider Electric. "Con esta nueva oferta trifásica de 208V, Schneider Electric amplía nuestra capacidad para ofrecer alta disponibilidad, confiabilidad, versatilidad y soluciones competitivas para una amplia gama de industrias y aplicaciones", agregó.
El Easy UPS 3S es resistente, con una amplia ventana de voltaje de entrada y una fuerte protección contra sobrecargas, todo en un espacio compacto y liviano, y ha sido diseñado y probado, siguiendo rigurosos procedimientos de Schneider Electric. Se coloca en posición rápidamente y la instalación es sencilla. Cuenta con una interfaz de pantalla intuitiva para una fácil configuración y monitoreo, además, los clientes pueden monitorear y administrar el estado del UPS de manera remota a través de las suites de software de TI, EcoStruxureTM IT de Schneider Electric, basadas en la nube y en las instalaciones. La configuración de servicio global de Schneider Electric, con una sólida red de especialistas en servicio de campo, ofrece a los clientes una gama completa de servicios durante todo el ciclo de vida de Easy UPS 3S.
Las características competitivas de Easy UPS 3S incluyen:
- • Temperatura de funcionamiento de hasta 40°C.
- • Batería común en modo 1+1.
- • Hasta cuatro UPSs en paralelo.
- • Revestimiento de conformación en PCBA (Printed Circuit Board Assembly) para protección en entornos difíciles.
- • Fácil instalación y reemplazo del filtro de polvo incorporado con un diseño especial de puerta frontal magnética.
- • La prueba Easy Loop verifica el rendimiento del UPS antes de conectar su carga, sin la necesidad de un banco de carga.
- • Gabinete de batería modular para una mayor autonomía.
- • Cinco años de vida útil demo módulo de batería.
- • Fácil supervisión y gestión con el paquete de software basado en la nube de EcoStruxure IT al comprar la tarjeta de red opcional.
Para conocer más sobre Easy UPS 3S, visite nuestro sitio web.