Ciudad de México, México a 03 de abril de 2024. – Ante el acelerado desarrollo de la tecnología, el uso de la inteligencia artificial (IA), el trabajo remoto y, las cada vez más frecuentes, actividades virtuales, se está incrementando la demanda del consumo de la energía eléctrica. El 15 de junio del 2023 se alcanzó el máximo registro por 50 mil 665 MW, de acuerdo con Jorge Musalem, gerente de proyectos de infraestructura y finanzas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Sin embargo, los desafíos constantes que enfrenta el sistema eléctrico mexicano vulneran la capacidad del suministro causando apagones, fallas y micro cortes de energía eléctrica que afectan la vida diaria de las personas y la operación de las empresas. Un ejemplo de ello es el apagón masivo que se vivió el 29 de diciembre del 2020, el cual afectó a más de 10.5 millones de personas en 20 estados del país.
Dichas afectaciones van desde lo más cotidiano para realizar las labores del hogar y de oficina hasta la paralización de operaciones industriales. Para mitigar el riesgo que representan las fallas de energía eléctrica, Schneider Electric, líder mundial en la transformación digital de la gestión y automatización de la energía, tiene un amplio portafolio de soluciones, como los UPS, que garantizan el suministro del servicio eléctrico.
El modelo BR1500RM2U se presenta como una solución para la casa o para los pequeños negocios, pues permite una protección superior nunca antes vista, una solución que sólo veíamos en centros de datos, ahora se adapta a la PYME y al uso residencial para tener una experiencia única.
Con una capacidad de 1500VA/900W, y la flexibilidad en su instalación cubriendo las necesidades de nuestros clientes más exigentes (torre/ rack), posee un diseño compacto, atractivo y versátil que te permite proteger tus equipos y mantener la conectividad cuando más lo necesitas. Es ideal para dispositivos electrónicos de alto rendimiento, como: computadoras, dispositivos de red, módems, sistemas telefónicos/VOIP, ambientes de oficina, monitores, pantallas, consolas de videojuegos, por mencionar algunos.
Tiene una instalación sencilla y fácil de usar, que cuenta con 8 tomas con respaldo (NEMA 5-15R) y supresión de picos (1080-Joules), garantizando la protección de aquellas perturbaciones eléctricas y en caso de algún corte de eléctrico, podrás seguir utilizando tus equipos. Además, cuenta con protección de puerto de datos Gigabit por lo que los servicios de VoIP siempre estarán protegidos. Dentro de las ventajas de convertir este modelo en una versión de rack, están la optimización del espacio y la mejor gestión de cableado.
Además, esta solución para Pymes y hogares, cuenta con una certificación Energy Star que le da la característica de producto ecológico al contribuir con la eficiencia energética, un compromiso que tiene cada vez más eco en estos tiempos de conciencia sobre el impacto ambiental.