{}

Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.
Buscar Preguntas Frecuentes
Can I use any panelboard rated 28 Vdc if I am only installing 20A circuit breakers?

Issue:
Panelboard to be used frated 28 VDC with 20A circuit breakers

Product Line:
NQ

Environment:
Application

Cause:
Selection

Resolution:
Square D suggests using a NQ panelboard. These are rated to 48 Vdc.
NF panelboards cannot be used in DC applications. I-Lines can be used up to 250 Vdc.

Schneider Electric Mexico

Explora más
Categoría:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Categoría: