{}

Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.
Buscar Preguntas Frecuentes
Can a 90degC conductor be used in a QED 2 or QED 6 switchboard?

Issue:
Use 90 deg C wires in a switchboard

Product Line:
Switchboards

Environment:
QED
Speed
CMM
PZ4

Resolution:
90degC conductors can be used for 80% and 100% applications but must be sized for 75 degC cable capacity. However, 90 degC wire should be used in 100% applications but still need to sized to 75degC cable capacity.

See bulletin 2700DB0203

Schneider Electric Mexico

Explora más
Rango:
Categoría:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango:
Categoría: