{}

Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.
Buscar Preguntas Frecuentes
What is the impedance of the analog input AI1 on the ATV12 drive?
Issue:
Impedance of the ATV12 Analog input AI1.

Product Line:
All ATV12 drives

Environment:
Analog input 1

Cause:
None

Resolution:
Analog input AI1 can be configured as a voltage input or current [AIIt = 5U, 10U or 0A].
Analog voltage input can be configured 0 to +5 V or 0 to +10 V (maximum voltage 30 V).  the impedance: 30 kΩ.
Analog current input x to y mA, has an impedance of 250 Ω.

Schneider Electric Mexico

Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: