{}

Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.
Buscar Preguntas Frecuentes
Is there a way to read Mains Voltage on ATV212 over Modbus?
Issue:
Reading Mains Voltage on ATV212 over Modbus.

Product Line:
ATV212, Altivar 212, S-Flex

Environment:
All

Cause:
N/A

Resolution:
With the parameter FE04 (Modbus address = 65028) you can read the Mains Voltage.
This value is in percentage of the drive Rated Voltage (200V or 400V). For example with an ATV212…N4, FE04 = 10570 or 105.7% of 400V, which give 423V.

Schneider Electric Mexico

Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: