Issue
When trying to flash firmware to the NOC module with Unity Loader 10 or higher a password is requested.
Product line
Unity Loader, BMENOC0301
Resolution
As of Unity Loader v10 the ability to set a password for firmware downloads was activated.
Use the password fwdownload as this is the default password for the firmware download.
When trying to flash firmware to the NOC module with Unity Loader 10 or higher a password is requested.
Product line
Unity Loader, BMENOC0301
Resolution
As of Unity Loader v10 the ability to set a password for firmware downloads was activated.
Use the password fwdownload as this is the default password for the firmware download.
Publicado para: Schneider Electric Mexico


¿Necesitas ayuda?
Selector de productos
Encuentra rápida y fácilmente los productos y accesorios adecuados para tus aplicaciones.
Pedir presupuesto
Comienza tu consulta de ventas en línea y un experto se pondrá en contacto contigo.
¿Dónde comprar?
Encuentra fácilmente el distribuidor de Schneider Electric más cercano a ti.
Centro de ayuda
Encuentra recursos de soporte para todas tus necesidades en un solo lugar.