{}

Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.
Buscar Preguntas Frecuentes
Unity Pro or Control Expert DFB pin usage evaluation
Issue
Looking for a function that will report whether a DFB input pin is connected or linked to a Variable.

Product line
Control Expert, Unity Pro

Resolution
The IS_PAR_CON block is a function used in DFB code to know if an input parameter (pin) or an input/output parameter (pin) is connected or linked to a variable when you use an instance of the DFB.

NOTE: This function is only usable inside a DFB. It is not permitted to be used outside of DFB code.

Schneider Electric Mexico

Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: