Problema:
¿Qué significa una letra E parpadeando en la pantalla de un ATV21 o un ATV212?
¿Qué significa la Falla Externa en el teclado gráfico?
Producto:
Altivar 21
ATV21
Altivar 212
ATV212
S-flex enclosed ATV21/ATV212
Categoría:
All
Causa:
Letra E parpadeante en la pantalla de un ATV21 o un ATV212.
Solución:
El variador se encuentra en estado de falla, provocado por alguno de los siguientes escenarios:
1) CMOd está configurado en 0 o 2. El equipo está en modo remoto y se presiona el botón STOP en el teclado. Dado que el equipo está buscando un comando de paro a través de una entrada lógica o un puerto de comunicación serial, el botón de STOP se asigna para funcionar como una E-STOP. (Ver la página 87 en el manual de programación de los ATV212)

2) Una entrada logica se asigna como falla externa, con las funciones 11 o 45 y esa falla de entrada lógica se activa.
Para el restablecimiento de fallas, apague y encienda el variador o active una entrada lógica asignada como Fault Reset, con las funciones 10 o 55.
En el video se utiliza un ATV212 con fines de demostración:
¿Qué significa una letra E parpadeando en la pantalla de un ATV21 o un ATV212?
¿Qué significa la Falla Externa en el teclado gráfico?
Producto:
Altivar 21
ATV21
Altivar 212
ATV212
S-flex enclosed ATV21/ATV212
Categoría:
All
Causa:
Letra E parpadeante en la pantalla de un ATV21 o un ATV212.
Solución:
El variador se encuentra en estado de falla, provocado por alguno de los siguientes escenarios:
1) CMOd está configurado en 0 o 2. El equipo está en modo remoto y se presiona el botón STOP en el teclado. Dado que el equipo está buscando un comando de paro a través de una entrada lógica o un puerto de comunicación serial, el botón de STOP se asigna para funcionar como una E-STOP. (Ver la página 87 en el manual de programación de los ATV212)
2) Una entrada logica se asigna como falla externa, con las funciones 11 o 45 y esa falla de entrada lógica se activa.
Revisar los siguientes parámetros:
F111 - Asignación de entrada lógica de la Terminal F (predeterminado = 2; hacia adelante)
F112 - Asignación de entrada lógica de la Terminal R (predeterminado = 6; velocidad predefinida)
F113 - Asignación de entrada lógica de laTerminal RES (predeterminado = 10; restablecimiento de fallas)
F111 - Asignación de entrada lógica de la Terminal F (predeterminado = 2; hacia adelante)
F112 - Asignación de entrada lógica de la Terminal R (predeterminado = 6; velocidad predefinida)
F113 - Asignación de entrada lógica de laTerminal RES (predeterminado = 10; restablecimiento de fallas)
Para el restablecimiento de fallas, apague y encienda el variador o active una entrada lógica asignada como Fault Reset, con las funciones 10 o 55.
En el video se utiliza un ATV212 con fines de demostración:
Publicado para:Schneider Electric Mexico