Buscar Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el número de parte del reemplazo de un interruptor selector de llave E 9001 KS?
Problema:
¿Cuál es el número de parte del reemplazo de un interruptor selector de llave E 9001 KS?
Línea de producto:
Botones Harmony
Ambiente:
Todos los productos
Causa:
Selección de producto
Resolución:
Todas las llaves de reemplazo estándar siguen el mismo sistema de numeración, 29411-01XX0, donde el XX se reemplaza por el número de la llave E. Para una llave E11, reemplace la XX con 11 para 29411-01110. Para una llave E12, reemplace la XX con 12 para 29411-01120.
Para el rango de llave maestra, E36 a E60, use el mismo sistema con el número de pieza base 29411-51XX0. Así que una clave E36 es un 29411-51360. La llave maestra, E99, es el número de pieza 29411-51990.
Publicado para:Schneider Electric Mexico
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: