Buscar Preguntas Frecuentes
Video: ¿Cuáles son las causas que puede ocasionar que un ATV61 y un ATV71 no encienda o tenga la pantalla en blanco?
Problema:
Pantalla blanca en ATV61 y ATV71 61 & 71 Drives
Producto:
Altivar ATV61 y ATV71
Environment:
All of the ATV61 and ATV71 drives
Causa:
El bus de CD (corriente directa) no está cargando, mala tarjeta de alimentación o panel de control principal.
Solución:
- Comprobar la tensión en L1, L2, L3
- Comprobar la tensión del bus de CD (corriente directa) en PA y PC ( Si el equipo cuenta con una resistencia de frenado "DC choke", asegurarse que se encuentra conectada a PA y PO).
- Revisar las fuentes de +24Vcd y +10Vcd.
- Apagar y prender el equipo si es necesario y ver si la pantalla regresa a la normalidad.
- Revisar si hay un cable de ethernet conectado al puerto modbus.
Publicado para:Schneider Electric Mexico
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: