{}

Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.
Buscar Preguntas Frecuentes
Video: Cómo realizar una programación básica en un ATV212?

Article available in these languages: English, Finnish, Korean

Problema:
Programación de un ATV212 para primera operación

Producto:
ATV212

Categoría:
Todos los modelos

Causa:
Programación Básica para un ATV212

Solución:





Establecer TYP en 2 para motores de 60 Hz. (Hacer esto primero, preestablecerá muchos de los otros parámetros).

Programe los siguientes parámetros:

CNOD - START / STOP
0 = Terminales (más comunes)
1 = HMI (teclado botones de Arranque / Paro)
2 = Comunicaciones (Puertos Serial)

FNOD - Referencia de frecuencia
1 - Fuente VIA (4-20mA o 0-10VDC)
2 - Fuente VIB (0-10VDC)
3 - Referencia HMI (teclado)
4 - Referencia Puerto Serial.
5 - +/- Velocidad


AU1 - Auto Ramp Adapt (por defecto es 1, SIEMPRE cambiar a 0 a menos que se entienda que es lo que hace)
ACC - Aceleración en segundos
DEC - Desaceleración en segundos
FH - Máxima Frecuencia
UL - Límite superior de Frecuencia (Alta Velocidad)
LL -  Límite inferior de Frecuencia (Baja Velocidad)
uL - Frecuencia Nominal del Motor
uLu - Tensión Nominal del Motor
tHr - Protección térmica del Motor (Corriente a plena carga del motor, para protección de sobrecarga).
F111 - Asignación de la entrada lógica de terminal F (Entrada programable, por defecto = 2; ir hacia adelante)
F112 - Asignación de la entrada lógica de terminal R (Entrada programable, por defecto = 6; velocidad preestablecida)
F113 - Asignación de la entrada lógica de terminal RES (Entrada programable, por defecto = 10; restablecimiento de fallas)
F415 - Corriente Nominal del Motor (Corriente a plena carga del motor)
F417 - Velocidad Nominal del Motor (Motor rpms)
F601 - Límite de Corriente ( Corriente a plena carga del Motor multiplicada por el factor de servicio del motor)
F201 a F204 escalando la entrada analógica para VIA (Establece la escala de la entrada analógica VIA)
F210 a F213 escalando la entrada analógica para VIB  (Establece la escala de la entrada analógica VIB)
F201= VIA Referencia de velocidad Nivel 1 (%)                 Si se usa 4-20mA, ajustar al 20%. Si se usa 0-10V, ajustar al 0%
F202= VIA Frecuencia de salida Nivel 1 (Hz)                     Para 4-20mA ajustar a 0, Para 0-10V ajustar a 0
F203= VIA Referencia de velocidad Nivel 2 (%)                 Ajustar al 100% a menos que esté usando menos de 10V o 20mA
F204= VIA Frecuencia de salida Nivel 2 (Hz)                     Ajustar de acuerdo a la máxima velocidad (60Hz)

F210=VIB Referencia de velocidad Nivel 1 (%)                   Para 0-10V ajustar a 0%
F211=VIB Frecuencia de salida Nivel 1 (Hz)                       Para 0-10V ajustar a 0
F212=VIB Referencia de velocidad Nivel 2 (%)                   Para 0-10V ajustar al100%. Si se usa 0-5V, ajustar al 50%
F213=VIB Frecuencia de salida Nivel 2 (Hz)                              Ajustar de acuerdo a la máxima velocidad (60Hz)

Hay muchas otras funciones y configuraciones disponibles.
Tomar en cuenta que las unidades S-Flex pueden tener valores predeterminados diferentes a los que se mencionan aquí, ya que la programación a menudo se modifica para que coincida con el cableado del gabinete.

Consultar el manual de programación de los ATV212 S1A53838 https://www.se.com/ww/en/download/document/S1A53838/



Schneider Electric Mexico

Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: