{}

Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.
Buscar Preguntas Frecuentes
¿Cuáles son los códigos de voltaje estándar para contactores y arrancadores de NEMA?

Article available in these languages: English

Problema:
Información sobre los códigos de voltaje de bobina comunes para los contratistas y arrancadores NEMA tipo S

Linea de Producto:
Contactores y arrancadores

Ambiente:
NEMA tipo S

Solución:
Voltajes
60/50 HZ
24 Vac   -   V 01 (Debe incluir la Forma S (Control separado) donde la bobina de 24 V está disponible en NEMA Starter 00-3 no está disponible en NEMA 4-7)
120/110 Vac   -   V 02 Debe incluir Forma S (Control separado) en dispositivos poliface
208 Vac   -   V 08
240/220 Vac   -   V 03
480/440 Vac   -   V 06
600/550 Vac   -   V 07
Specify  V 99 Para voltajes fuera del estándar. Consultar disponivilidad.

Schneider Electric Mexico

Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: