undefined undefined
{}

Nuestras marcas

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.
¿Cómo podemos ayudarte hoy?
Video: ¿Qué configuraciones de amperios están disponibles en los interruptores de marco PowerPact H, J y L?

Article available in these languages: English

Problema:
¿Qué configuraciones de amperios están disponibles en los interruptores de marco PowerPact H, J y L?

Línea de Producto:
PowerPact H, J y L cortacircuitos

Ambiente:
Esto se aplica a todos los interruptores PowerPact H, J y L con cualquier unidad de control Micrologic.

Causa:
El producto se compró antes de que se conociera la corriente de carga completa del sistema y la clasificación de amperios del interruptor debe cambiarse sin reemplazarlo.

Solución:
Aquí están las configuraciones disponibles para el PowerPact H, J y L cortacircuitos con unidades de arranque estándar de Micrologic.
 
Si In es igual a...entonces los ajustes de Ir disponibles son ...​
60 A15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60 A
100 A35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100 A
150 A50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 150 A
250 A70, 80, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 A
400 A125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400 A
600 A200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 A

Si se utiliza un amperímetro Micrologic o unidades de disparo de energía, cada una de estas configuraciones puede ajustarse abajo de 1A a la vez hasta el ajuste mínimo utilizando la pantalla de la unidad de disparo.
Una vez completado, se puede agregar un MICROTUSEAL a la parte frontal de la unidad de disparo para evitar la manipulación de los ajustes.
  • Los interruptores automáticos de I-Line L con unidades de disparo avanzadas (amperímetro o tipo Energy) están disponibles solo con un sensor de 400A o 600A.
  • Los ajustes por debajo del ajuste mínimo de marcación no son posibles. La configuración por encima de la configuración máxima del dial no es posible.
  • No se dispone de clasificaciones del 100% para el sensor de 600A.
  • NOTA: la clasificación de amperios en los interruptores magnético-térmicos de marco H y J NO se puede ajustar, sin embargo, puede ajustar la configuración de disparo magnético en los interruptores de magnetismo de marco-J.
El siguiente video muestra cómo administrar estas configuraciones: (en inglés)



Figura de H y J
3.2 trip unit settings
3.2s trip unit settings
5.2A trip unit settings
6.2E trip unit settings

Figura de L
3.3 trip unit settings
3.3s trip unit settings
5.3A trip unit settings
6.3A trip unit settings

Schneider Electric Mexico

Explora más
Rango:
Explora más
Rango:
Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.