¿Por qué la pantalla LCD está en blanco en una unidad de disparo de tipo Micrologic Power o Harmonic en un Powerpact marco P, un marco R o un interruptor Masterpact?

Article available in these languages: English

Problema:
¿Por qué la pantalla está en blanco en la unidad de disparo Micrologic?

Línea de productos:
Powerpact marco P, Powerpact marco R, Masterpact NT, Masterpact NW

Ambiente:
Se aplica a los interruptores Powerpact y Masterpact con unidades de disparo con pantallas LCD.

Causa:
Necesidad de alimentar la pantalla de la unidad de disparo sin fuente de alimentación externa.

Resolución:
La pantalla LCD de una unidad de disparo Micrologic P o H estará en blanco a menos que la unidad de disparo esté energizada.  La energización requiere que se cumpla una de las siguiente condiciones:
  1. La unidad de control está energizada por un circuito externo de 24 Vcc aplicado a los terminales F1-F2 (F1 negativo-F2 positivo)
  2. La unidad de desconexión se energiza con un kit de prueba FFTK o HHTK
  3. Hay al menos 100 V entre dos fases, Y la carga alcanza aproximadamente el 20% de la corriente nominal del interruptor.
  • Tenga en cuenta que la pantalla no se encenderá con la prueba de inyección primaria a menos que se cumpla una de las condiciones del punto 1 anterior.
  • Tenga en cuenta que las unidades de desconexión del amperímetro no requieren alimentación externa y que la pantalla se encenderá con suficiente flujo de corriente solamente.

Schneider Electric Mexico

Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: