Problema
El usuario desea conectarse directamente a un medidor PowerLogic a través de un cable Ethernet RJ-45
Línea de productos
Medidores PowerLogic con opción Ethernet y gateways EGX
Ambiente
Sistema operativo Windows, Símbolo del sistema
Resolución
Este artículo describe el procedimiento para conectar un medidor PowerLogic directamente a una computadora a través de un cable Ethernet. Se requiere un cable Ethernet para esta tarea.
1. Obtenga un cable transversal RJ-45 Ethernet.
2. Conecte un extremo del cable al medidor y el otro extremo al equipo PowerLogic.
3. Asigne una dirección IP y una máscara de subred al medidor (consulte el ejemplo de la imágen a continuación) omitiendo la configuración del gateway.
4. Asigne una dirección IP y una máscara de subred a la computadora:
- Vaya a Inicio -> Configuración -> Panel de control -> Centro de redes y recursos compartidos -> Cambiar la configuración del adaptador
- Haga clic con el botón derecho en Local Area Connection (Conexión de área local) y seleccione Properties (Propiedades)
- Desplácese hacia abajo y seleccione Internet Protocol Version 4 (TCP/IP) y haga clic en Properties (Propiedades)
- Utilice la captura de pantalla y la información que se muestra a continuación como referencia para asignar direcciones IP y máscaras de subred a la computadora y el medidor.
- Introduzca una dirección IP y una máscara de subred. Asigne la misma máscara de subred que en el medidor y asegúrese de que la dirección IP esté en la misma subred que el medidor (Consulte el ejemplo a continuación)
- Ejemplo de asignación de IP:
Medidor:
Dirección IP: 10,168,68,1
Máscara de subred: 255,255,255,0
Ordenador
Dirección IP: 10.168.68.10
Máscara de subred: 255,255,255,0 - Guardar las propiedades de la conexión de área local haciendo clic en Aceptar
5. Pruebe las comunicaciones haciendo ping al medidor para obtener una respuesta en el símbolo del sistema (CMD).
6. Use ION Setup, Power Monitoring Expert o Modbus Tester para conectar el medidor.