Problema
Una lista de dispositivos compatibles y/o compatibles en la versión más reciente de ION Setup 3.1.
Línea de productos
Versión de configuración ION: 3.1.19192.03
Ambiente
Tipos de dispositivos admitidos y compatibilidad con el software ION Setup
Causa
El manual de usuario de ION Setup no se actualiza tan frecuentemente como se lanzan nuevas versiones del software. En el mismo manual se establece que "Los dispositivos compatibles con ION Setup están sujetos a cambios".
Resolución
ACTUALIZADO 8/8/19
La siguiente lista indica los dispositivos que actualmente son compatibles con la última versión de ION Setup. Se detallan las definiciones de abreviaturas y acrónimos más adelante.
Tenga en cuenta que muchos de los dispositivos enumerados aquí tienen una funcionalidad muy limitada en ION Setup y sólo están presentes para solucionar problemas o para ponerlos en marcha.
Lista de dispositivos Modbus basados en RTU admitidos:
Veris BCM
Momentum PLC A8
Momentum PLC A16
Momentum PLC D10
Momentum PLC D16
Twido PLC D12
Twido PLC D28
Twido PLC D44
Abreviaciones:
Mod: Modbus
RTU: Terminal remoto
BCPM: Medidor de energía del circuito de la sucursal
BCM: Monitor de corriente de la sucursal
ULP: Conector lógico universal
WAGES: Vapor de agua, gas y electricidad
EPSS: Sistema de alimentación de energía de emergencia
PLC: Controlador lógico programable
Para descargar la última versión del software ION Setup, consulte el artículo FA212816.
Una lista de dispositivos compatibles y/o compatibles en la versión más reciente de ION Setup 3.1.
Línea de productos
Versión de configuración ION: 3.1.19192.03
Ambiente
Tipos de dispositivos admitidos y compatibilidad con el software ION Setup
Causa
El manual de usuario de ION Setup no se actualiza tan frecuentemente como se lanzan nuevas versiones del software. En el mismo manual se establece que "Los dispositivos compatibles con ION Setup están sujetos a cambios".
Resolución
ACTUALIZADO 8/8/19
La siguiente lista indica los dispositivos que actualmente son compatibles con la última versión de ION Setup. Se detallan las definiciones de abreviaturas y acrónimos más adelante.
Tenga en cuenta que muchos de los dispositivos enumerados aquí tienen una funcionalidad muy limitada en ION Setup y sólo están presentes para solucionar problemas o para ponerlos en marcha.
Marcas de Schneider Electric / Square D / Power Measurement | Siemens | Otros |
Medidor de energía Conzerv serie EM1200 | Medidor de energía Siemens 4300 | Medidor de energía AB 1400 PB |
Administrador de carga Conzerv serie EM6400 | Medidor de energía Siemens 4700 | Medidor de energía AB 1400 PD |
Administrador de carga de la serie Conzerv EM6400H | Medidor de energía Siemens 4720 | Dispositivo Modbus RTU |
Administrador de carga de la serie Conzerv EM6400NG | Medidor de energía Siemens 9200 | Dispositivo Modbus TCP |
Medidor digital de la serie EasyLogic DM6000 | Medidor de energía Siemens 9300 | |
Medidor de energía de la serie EasyLogic DM6000H | Medidor de energía Siemens 9330 | |
Medidor de energía de la serie EasyLogic EM1000 | Medidor de energía Siemens 9340 | |
Medidor de energía de la serie EasyLogic PM1000 | Medidor de energía Siemens 9350 | |
Medidor de energía de la serie EasyLogic PM1000H | Medidor de energía Siemens 9360 | |
Medidor de energía de la serie EasyLogic PM2000 | Medidor de energía Siemens 9410 | |
Medidor de energía ION6200 | Medidor de energía Siemens 9500 | |
Medidor de energía ION6300 | Siemens 9500 RTU | |
Medidor de energía ION7300 | Medidor de energía Siemens 9510 | |
Medidor de energía ION7330 | Siemens 9510 RTU | |
Medidor de energía ION7350 | Medidor de energía Siemens 9600 | |
Medidor de energía ION7400 | Medidor de energía Siemens 9610 | |
Medidor de energía ION7500 | Medidor de energía Siemens 9700 | |
ION7500-RTU | Medidor de energía Siemens 9810 | |
Medidor de energía ION7550 | ||
ION7550-RTU | ||
Medidor de energía ION7600 | ||
Medidor de energía ION7650 | ||
Medidor de energía ION7700 | ||
Medidor de energía ION8300 | ||
Medidor de energía ION8400 | ||
Medidor de energía ION8500 | ||
Medidor de energía ION8600 | ||
Medidor de energía ION8650 | ||
Medidor de energía ION8800 | ||
Medidor de energía de la serie ION9000 | ||
Interruptor caja moldeada MicroLogic | ||
Interruptor caja moldeada ULP/IFE MicroLogic | ||
Medidor de energía ACM PML 3300 | ||
Monitor de demanda PML 3350 de PDM | ||
Medidor de energía ACM PML 3710 | ||
Medidor de energía ACM PML 3720 | ||
Controlador de demanda PML 3750 PDC | ||
PML 3800 Mini RTU | ||
Medidor de energía del circuito de la sucursal PowerLogic | ||
Monitor de circuitos PowerLogic serie CM2000 | ||
Monitor de circuitos PowerLogic serie CM3000 | ||
Monitor de circuitos PowerLogic serie CM4000 | ||
Medidor de energía PowerLogic E5600 | ||
Medidor de energía PowerLogic serie EM3500 | ||
Medidor de interceptación PowerLogic serie EM4200 | ||
PowerLogic EM4900 | ||
Medidor de energía PowerLogic serie EM7000 | ||
Medidor de intercepción PowerLogic | ||
Medidor de energía PowerLogic serie iEM3000 | ||
Controlador de temperatura PowerLogic Modelo 98A | ||
Medidor de energía PowerLogic serie PM3000 | ||
Medidor de energía PowerLogic serie PM5000 | ||
Medidor de energía PowerLogic serie PM600 | ||
Medidor de energía PowerLogic serie PM700 | ||
Medidor de energía PowerLogic serie PM800 | ||
Medidor de energía PowerLogic PM8000 | ||
Relé digital PowerLogic SEPAM | ||
Localizador de fallas de aislamiento IFL de Vigilohm | ||
Dispositivo Vigilohm IMD de monitoreo de aislamiento |
Lista de dispositivos Modbus basados en RTU admitidos:
Veris BCM
Momentum PLC A8
Momentum PLC A16
Momentum PLC D10
Momentum PLC D16
Twido PLC D12
Twido PLC D28
Twido PLC D44
Abreviaciones:
Mod: Modbus
RTU: Terminal remoto
BCPM: Medidor de energía del circuito de la sucursal
BCM: Monitor de corriente de la sucursal
ULP: Conector lógico universal
WAGES: Vapor de agua, gas y electricidad
EPSS: Sistema de alimentación de energía de emergencia
PLC: Controlador lógico programable
Para descargar la última versión del software ION Setup, consulte el artículo FA212816.
Publicado para:Schneider Electric Mexico