{}

Nuestras marcas

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.
¿Cómo podemos ayudarte hoy?
¿Cuál es la temperatura nominal de las zapatas de conexión de los interruptores automáticos?

Article available in these languages: English

Problema:
¿Los disyuntores están dimensionados para un cable de 90 ºC?
¿Pueden explicar cómo dimensionar conductores de 90 ºC en equipos de 75 ºC?
¿Cómo dimensiono los cables de un disyuntor?

Línea de productos y entorno:
Todos los interruptores automáticos

Resolución:
La temperatura nominal de cable que se permite en las zapatas de conexión de los interruptores automáticos es de 75 °C.

Aunque es aceptable utilizar un cable de 90 °C, el tamaño de dicho cable deberá corresponder con el de un cable de 75 °C. Esto se calcula de acuerdo con la norma UL para interruptores automáticos, que se resume de la siguiente manera:
(1) Los disyuntores con un valor nominal de 125 A o menos deben marcarse para su uso con cables de 60 °C, 60/75 °C o 75 °C exclusivamente.
(2) Para interruptores con una capacidad nominal superior a 125 A, la temperatura nominal adecuada del cable es de 75 °C y la marca es opcional.
(3) Se puede utilizar un cable con una temperatura nominal mayor (por ejemplo 90 °C), pero el amperaje del cable debe basarse en la temperatura de cable marcada en el interruptor.

Por lo tanto, como se indica en el interruptor, el cable debe estar dimensionado como un cable de 75 °C. Incluso cuando se utiliza un cable de 90 °C, el tamaño del cable debe ser igual que si fuera un cable de 75 °C.

Schneider Electric Mexico

Explora más
Rango:
Explora más
Rango:
move-arrow-top