Problema:
¿Puedo comprobar el número de referencia, el número de serie y otra información en los variadores de frecuencia ATV630 y ATV930 mediante el teclado y la terminal gráfica?
Línea de productos:
Variadores ATV600 y ATV900
Entorno:
Todos los modelos, Todos los números de serie
Causa:
Información no clara en la documentación actual.
Resolución:
Primero acceda al Menú principal pulsando el botón en forma de casa.
A continuación, pulse el botón en blanco situado debajo del lado izquierdo de la pantalla (la pantalla muestra el ID de la unidad directamente encima de este botón).
Esto le dará acceso al menú Identificación del variador.
Los valores mostrados son:
¿Puedo comprobar el número de referencia, el número de serie y otra información en los variadores de frecuencia ATV630 y ATV930 mediante el teclado y la terminal gráfica?
Línea de productos:
Variadores ATV600 y ATV900
Entorno:
Todos los modelos, Todos los números de serie
Causa:
Información no clara en la documentación actual.
Resolución:
Primero acceda al Menú principal pulsando el botón en forma de casa.
A continuación, pulse el botón en blanco situado debajo del lado izquierdo de la pantalla (la pantalla muestra el ID de la unidad directamente encima de este botón).
Esto le dará acceso al menú Identificación del variador.
Los valores mostrados son:
- DEVN - Este es el número de dispositivo. Ejemplo: ATV630U07M3
- kW/HP del producto
- Tensión (voltaje) del producto
- Versión de la aplicación
- Versión MC (control del motor)
- Versión Ethernet
- Versión CPLD
- Versión PWR
- Número de serie (consta de las 2 líneas siguientes que aparecen)
- Versión del producto
- La opción 1 mostrará la información de la tarjeta opcional instalada en la ranura A (si la hay), incluido el número de referencia, el número de versión y el número de serie
- La opción 2 mostrará la información de la tarjeta opcional instalada en la ranura B (si la hay), incluido el número de referencia, el número de versión y el número de serie
- El terminal gráfico mostrará la versión y el número de serie del teclado gráfico