Buscar Preguntas Frecuentes
Resolución de problemas con alarmas de alta temperatura de entrada de rack
Problema:
Alarma de Alta Temperatura de Entrada de Rack (Rack Inlet High temperature alarm)
Línea de productos:
Inrow
Entorno:
Inrow del centro de datos
Causa:
El umbral de temperatura es bajo (En el display se nombra "Threshold"), el sensor se coloca incorrectamente, el sensor está defectuoso
Resolución:
Compruebe el umbral/threshold del sensor, revise la ubicación del sensor. El umbral debe estar por lo menos 5 grados por encima de la temperatura normal máxima para evitar alarmas innecesarias. El sensor debe colocarse en la parte frontal del rack del servidor a una distancia mínima de 6 pulgadas de la parte delantera del servidor. Asegúrese de que los paneles del rack estén debidamente instalados y asegúrese de que se eliminen las brechas o huecos en el rack. Compruebe la lectura del sensor para asegurarse de que se encuentra dentro de la tolerancia y no leyendo una lectura erronea, lo que podría significar que se ha infiltrado humedad en el sensor, que la conexión está dañada o haciendo un mal contacto o que con el cable del sensor está dañado.