{}

Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.

Buscar Preguntas Frecuentes

¿Qué significa la sección P N A en Stat de mi tarjeta de administración de red a través de la consola de control?

Article available in these languages: English


Problema

¿Qué significa la sección P N A en Stat de mi tarjeta de administración de red a través de la consola de control?


Simbolos P N A en consola



Línea de productos
  • NMC 1: AP9617, AP9618, AP9619
Los dispositivos con NMC integrada incluyen (entre otros): Rack PDU  con medición o conmutación (AP78XX, AP79XX), Rack Automatic Transfer Switches  (AP77XX, Environmental Management Systems (AP9320, AP9340, NetBotz 200)
  • NMC 2: AP9630/30CH, AP9631/31CH, AP9635/35CH
Los dispositivos con NMC 2 integrada incluyen (entre otros): Rack PDU  con medición o conmutación de 2G (AP86XX, AP88XX, AP89XX), algunos productos habilitados para la gestión de redes de audio y vídeo.


Entorno:
  • Versiones de firmware de AOS v2.X.X, v3.X.X, v5.X.X, v6.X.X


Causa

Información general de referencia


Resolución
Del manual del usuario para dispositivos basados en NMC1 o NMC2:


Manual P N A CLI

Nota: "A-" se refiere al archivo de aplicación (el archivo de firmware que indica a la NMC el tipo de unidad en la que está instalada) que no se ha podido cargar por algún motivo. Si la aplicación no se carga, aún podría conectarse a la NMC a través de telnet/FTP, y aún podría ver una página web de la dirección IP, pero no habría información. Si esto ocurre, el reinicio de la tarjeta hará que la aplicación intente volver a cargarse. Si el problema aún no se resuelve, es posible que sea necesario volver a efectuar un flash del firmware del dispositivo.

AdvertenciaLos indicadores IPv6 (y N6) sólo son visibles en dispositivos basados en NMC2 como, entre otros, dispositivos AP9630, AP9631, AP9635, Rack PDU 2G - AP86XX, AP88XX, AP89XX y Pro AV).

Schneider Electric Mexico

Explora más
Rango:
Explora más
Rango: