Buscar Preguntas Frecuentes
¿Por qué la unidad S-Flex 212 no se inicia cuando cierra el arranque remoto en las terminales 5-6?
Cuestión:
La unidad S-Flex 212 no se inicia cuando cierra el arranque remoto en las terminales 5-6.
Línea de productos:
S-Flex 212, ATV21, ATV212
Entorno:
Unidades S-flex dentro de gabinete, actualizadas hechas sólo después de 2012
Causa:
La unidad no está siguiendo el comando de inicio remoto.
Resolución:
1 =Asegúrese de que la unidad esté en modo remoto. Compruebe si el LED ámbar LOC está apagado en la parte frontal de la unidad pulsando el botón loc/rem.
2 = Asegúrese de que su interruptor AFC/bypass esté en modo AFC y que los terminales 5 a 6 tengan un contacto seco que complete el circuito. LL El límite inferior debe estar por encima de 0 hz si no hay entrada analógica u otra referencia de velocidad en VIA o VIB.
3-= Compruebe si hay instalada una tarjeta de comunicaciones sólo para el monitor. Si hay una tarjeta de comunicaciones activa, asegúrese de ajustar CNOD en 0 Terminal Control FNOD a 1 VIA o 2 VIB y F108 a 48, lo que significa que la fuerza a local siempre está activa.
4= Compruebe que el cableado no esté suelto
5= Compruebe si se puede conectar un extremo del circuito del amortiguador al comando de arranque.
6= Compruebe los diagramas de cableado del circuito de control S-flex en la parte posterior del manual de instalación S-flex30072-451-83B.