Buscar Preguntas Frecuentes
¿Qué unidades S-Flex SDF212 están almacenadas y cuál sería el plazo de entrega para pedir unidades no almacenadas?
Cuestión:
Tiempo de espera de las unidades S-Flex almacenadas y de las unidades S-Flex no almacenadas.
Línea de productos:
Altivar ATV212 SFD212
Entorno:
Todo
Causa:
Desean conocer el tiempo de entrega al agregar el módulo de reactor de línea X07 en las unidades SFD212 encerradas.
Resolución:
La mayoría de las unidades SFD212 S-Flex de 460 V CA y 208 V CA se encuentran incluidas únicamente en las modificaciones B07 (contactor de línea) y D07 (HMI montado en la puerta).
Si necesita añadir otras modificaciones o voltajes, tendrá que montar la unidad como un selector de productos especial.
Para obtener los tiempos de entrega, deberá comunicarse con el servicio de atención al cliente al 1-888-778 2733 opción 3.