Buscar Preguntas Frecuentes
¿Cómo realizo una prueba estática en un variador Altivar Process?
Problema de:
Realización de una prueba estática en un proceso de Altivar.
Línea de productos:
Variador de velocidad Altivar Process (ATV630, ATV930, ATV650, ATV950)
Entorno:
Todos los números de serie de las unidades Altivar
Causa:
Prueba necesaria para comprobar si hay un cortocircuito
Resolución:
Comprobación de los puentes del diodo de entrada y salida
Esta prueba se realiza utilizando un multímetro digital en modo de prueba de diodos para comprobar que los transistores y diodos no tengan cortocircuito.
TODAS LAS PRUEBAS DEBEN REALIZARSE CON TODAS LAS FUENTES DE ALIMENTACIÓN RETIRADAS DE LA UNIDAD
Para Altivar Process Drive de hasta 25hp
Realización de una prueba estática en un proceso de Altivar.
Línea de productos:
Variador de velocidad Altivar Process (ATV630, ATV930, ATV650, ATV950)
Entorno:
Todos los números de serie de las unidades Altivar
Causa:
Prueba necesaria para comprobar si hay un cortocircuito
Resolución:
Comprobación de los puentes del diodo de entrada y salida
Esta prueba se realiza utilizando un multímetro digital en modo de prueba de diodos para comprobar que los transistores y diodos no tengan cortocircuito.
TODAS LAS PRUEBAS DEBEN REALIZARSE CON TODAS LAS FUENTES DE ALIMENTACIÓN RETIRADAS DE LA UNIDAD
Para Altivar Process Drive de hasta 25hp
- Rango: ATV630... ATV930....
- U07M3 a D18M3 y U07N4 a D18N4
- Rango: ATV650... ATV950...
- U07N4 a D18N4
- La unidad utiliza todos los diodos del puente de diodos de entrada y salida.
- Instrumento
- Usar el dígito-medidor con una escala de diodo
- Medición
- Busque entradas PA+ y PC- en los terminales de alimentación de la unidad (debe estar cerca de los terminales de conexión de alimentación)
- Ajustar el medidor a la escala del diodo
- para medir los diodos de entrada
- Coloque el negro en las barras positivas (PA+) y rojo en L1
- Obtén lecturas y luego mueve a L2 y luego L3
- Cuando termine, cambie las sondas roja y negra y mida nuevamente entre (PA+) y L1...L3
- Repita el procedimiento completo de medición desde PC- en lugar de PA+.
- Las lecturas deben ser OL (deben ser superiores a 1.0 y pueden continuar aumentando a OL si el medidor se deja conectado durante el tiempo suficiente) en una dirección y un bajo voltaje leyendo de otro modo (Ejemplo 0.3v)
- para medir los diodos de salida
- Coloque el negro en las barras positivas (PA+) y rojo en T1
- Obtenga lecturas y luego cambie a T,2 y luego a T3
- Cuando termine, cambie las sondas roja y negra y mida de nuevo entre (PA+) y T1...T3
- Repita todo el procedimiento de medición desde PC- en lugar de PA+
- Las lecturas deben estar en estado "OL" en una dirección y en una lectura de bajo voltaje en la otra dirección (Ejemplo 0,3v)
- Rango: ATV630... ATV930....
- D22M3 a D75M3 y D22N4 a C31N4
- Rango: ATV650... ATV950...
- D22N4 a D90N4
- El variador utiliza SCR en el puente de entrada positiva y diodos en el negativo. Para el puente de salida, todos sus diodos.
- Instrumento
- Usar el dígito-medidor con un ohm y una escala de diodo
- Medición
- Busque entradas PA+ y PC- en los terminales de alimentación de la unidad (debe estar cerca de los terminales de conexión de alimentación)
- Para medir los códigos de entrada y los diodosSCRs.
- Ajustar el medidor a la escala del diodo
- Coloque el negro en las barras positivas (PA+) y rojo en L1
- Obtén lecturas y luego mueve a L2 y luego L3
- Cuando termine, cambie las sondas roja y negra y mida nuevamente entre (PA+) a L1...L3
- Las lecturas deben ser 1.0 - OL en ambas direcciones (deben ser superiores a 1.0 y pueden continuar aumentando a OL si el medidor se deja conectado durante el tiempo suficiente).
- Ajustar el medidor a la escala del diodo
- Coloque el negro en la barra positiva (PC-) y rojo en L1
- Obtenga lecturas y luego desplácese a L2 y, a continuación, L3
- Cuando termine, cambie las sondas roja y negra y mida de nuevo entre (PC-) y L1...L3
- Las lecturas deben estar en estado "OL" en una dirección y en una lectura de bajo voltaje en la otra dirección (Ejemplo 0,3v)
- para medir los diodos de salida
- Coloque el negro en las barras positivas (PA+) y rojo en T1
- Obtén lecturas y luego mueve a T2 y luego a T3
- Cuando termine, cambie las sondas roja y negra y mida de nuevo entre (PA+) y T1...T3
- Las lecturas deben estar en estado "OL" en una dirección y en una lectura de bajo voltaje en la otra dirección (Ejemplo 0,3v)
Publicado para:Schneider Electric Mexico
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: