¿Cuáles son las especificaciones de la fuente de alimentación interna +24Vdc ATV320?

Article available in these languages: English

Problema:
Especificaciones internas de la fuente de alimentación de +24Vdc del ATV320.

Línea de productos:
Unidades

Entorno:
Todos

Causa:
Instalación / Configuración

Resolución:

+24 Vdc, tiempo de muestreo de 2 ms, tensión máxima de 30 V, corriente máxima de 100 mA esta fuente se utiliza para encender las entradas lógicas.

Además, tenga en cuenta que el P24 no es una entrada para la alimentación externa.  El P24 es un suministro de salida para la entrada de desactivación de seguridad STO.

Schneider Electric Mexico

Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: