Buscar Preguntas Frecuentes
¿Hay gabinetes individuales disponibles para los interruptores automáticos PowerPact marcos H y J?
Problema:
¿Cuáles son los gabinetes disponibles para los interruptores de marco H y J de Powerpact?
Línea de productos:
Interruptores Powerpact
Resolución:
Sí, a continuación se presentan las opciones para los gabinetes de marcos Powerpact H y J. Lea todas las notas al pie correspondientes.
¿Cuáles son los gabinetes disponibles para los interruptores de marco H y J de Powerpact?
Línea de productos:
Interruptores Powerpact
Resolución:
Sí, a continuación se presentan las opciones para los gabinetes de marcos Powerpact H y J. Lea todas las notas al pie correspondientes.
- [9] Calificado para 240 Vca máximo. La corriente nominal de cortocircuito es de 25 kAIR a 240 VCA.
- [10] Acepta únicamente interruptores automáticos estándar con clasificación de 80%. No clasificado para interruptores automáticos con clasificación del 100%.
- [11] Use sólo conductores de cobre.
- [12] Clasificación de 480 Vca máximo. La corriente nominal de cortocircuito es de 18 kAIR a 480 V.
- [13] Para la entrada de conductos a través de la pared del extremo superior, utilice uno de los siguientes concentradores de conductos Square D: A200L para 2,00 in, A250L para 2,50 in, A300L para 3,00 in, A350L para 3,50 in o A400L para 4,00 in.
- [14] Agregue el sufijo BE si no se requieren discos removibles en las paredes finales.
- [15] Para acceder al panel/LCD de la unidad de disparo por amperímetro o energía del disyuntor estándar, añada sufijo T.
- [16] Para el 200 % de neutro, use solo conductor de cobre.
- [17] La clasificación completa es NEMA 3, 3R, 4, 4X, 5 y 12.
- [18] Para aplicaciones NEMA 3R, retire el tornillo de drenaje de la pared trasera inferior.
- [19] Agregue sufijo VW para visibilidad a la unidad de disparo estándar, de amperímetro o de energía del interruptor PowerPact.
Publicado para:Schneider Electric Mexico
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: