Problema:
Programación básica en unidades ATV61/71.
Línea de productos:
Altivar 61, Altivar 71
Entorno:
Todo
Causa:
Programación básica para operar una unidad ATV61 o ATV71
Resolución:
Menú 1.1 Inicio simple
tCC= 2/3 cable control (ajuste a 2 cables de control para la mayoría de las instalaciones)
bFr= Frecuencia de motor estándar - normalmente 60hz
nPr= Potencia nominal del motor= tamaño de potencia del motor (HP)
UnS= Voltaje nominal del motor = Voltaje del motor
nCr= Corriente nominal del motor= amperios del motor (FLA)
FrS= Frecuencia nominal del motor= normalmente 60hz
NSP= Velocidad nominal del motor= velocidad del motor en rpm
fFr= Frecuencia máxima (Hz)
ItH= Corriente térmica del motor= Amperios (proporciona protección contra sobrecarga al motor)
ACC= Aceleración del tiempo de rampa (segundos)
DEC= Desaceleración del tiempo de Rampa hacia abajo (segundos)
LSP= Configuración de baja velocidad (Hz)
HSP=Configuración de alta velocidad (Hz)
Menú 1.3 Menú de ajustes.
CLi= Límite de corriente del motor (por lo general, se establece en 120% (ATV61) o 150% (ATV71) de los amperios de carga completa de la placa de nombre del motor, FLA.)
Menú 1.6 Menú "Command"
Ref.1 canal= AI1 para control 0-10VDC (posiblemente desde un potenciómetro)
= AI2 para entrada analógica control 4-20mA
= HMI para terminal de pantalla gráfica (teclado)
= (Consulte el manual de programación de ATV61 para conocer otras opciones)
Perfil= No separado- Referencia y comando, no separados
= Referencia y comando separados
= Perfil de E/S
Ref. 2 switching= [ch1 active] (Fr1): Sin conmutación, [Ref.1 channel] (Fr1) activo
= [ch2 activo] (Fr2): sin conmutación, [canal ref.2] (Fr2) activo
= [LI1] (LI1)
= (Consulte el manual de programación de ATV61 para conocer otras opciones)
El manual de inicio rápido de ATV61 está disponible para su descarga aquí
https://www.se.com/mx/es/product-range/1422-altivar-61/
La Guía de inicio rápido de ATV71 está disponible para su descarga aquí
https://www.se.com/mx/es/product-range/1155-altivar-71#documents