¿Cuáles son los componentes de repuesto para los dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias de la serie IMA del tablero de distribución QED-2?

Article available in these languages: English

Problema:
Componentes de repuesto para dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias IMA del tablero de distribución Surgelogic™ QED-2

Línea de productos:
Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias(SPD), Tablero de distribución QED-2 Serie IMA

Entorno:
Características del producto, Reemplazo

Resolución:
Para determinar las piezas de repuesto correctas que debe comprar para los dispositivos de protección contra sobretensiones (SPD) de tipo tablero de distribución QED-2 de la serie IMA, consulte la tabla de selección de componentes de repuesto a continuación. Al final de este artículo se encuentra un ejemplo de una etiqueta de producto y un número de catálogo típicos.

Matriz de componentes de repuesto
Número de catálogoCorriente de sobretensión máximaNúmero de catálogo del módulo
Fase "A"
Número de catálogo del módulo
Fase "B"
Número de catálogo del módulo
Fase "A"
Cable de diagnóstico
(3 por kit)
Pantalla delantera
(sólo SPD NEMA 1)
TVS1IMA12B2120kAMA1IMA12N/DMA1IMA12TVS60PCKTVS1DSPHC
TVS1IMA16B2160kAMA1IMA16N/DMA1IMA16TVS60PCKTVS1DSPHC
TVS1IMA24B2240kAMA1IMA24N/DMA1IMA24TVS60PCKTVS1DSPHC
TVS1IMA32B2320kAMA1IMA16 (se requieren 2 módulos)N/DMA1IMA16 (se requieren 2 módulos)TVS60PCK (se requieren 2 Kits)TVS6DSPHC
TVS1IMA48B2480kAMA1IMA24 (se requieren 2 módulos)N/DMA1IMA24 (se requieren 2 módulos)TVS60PCK (se requieren 2 Kits)TVS6DSPHC
TVS2IMA12B2120kAMA1IMA12MA1IMA12MA1IMA12TVS60PCKTVS3DSPHC
TVS2IMA16B2160kAMA1IMA16MA1IMA16MA1IMA16TVS60PCKTVS3DSPHC
TVS2IMA24B2240kAMA1IMA24MA1IMA24MA1IMA24TVS60PCKTVS3DSPHC
TVS2IMA32B2320kAMA1IMA16 (se requieren 2 módulos)MA1IMA16 (se requieren 2 módulos)MA1IMA16 (se requieren 2 módulos)TVS60PCK (se requieren 2 Kits)TVS6DSPHC
TVS2IMA48B2480kAMA1IMA24 (se requieren 2 módulos)MA1IMA24 (se requieren 2 módulos)MA1IMA24 (se requieren 2 módulos)TVS60PCK (se requieren 2 Kits)TVS6DSPHC
TVS3IMA12B2120kAMA1IMA12MA3IMA12MA1IMA12TVS60PCKTVS3DSPHC
TVS3IMA16B2160kAMA1IMA16MA3IMA16MA1IMA16TVS60PCKTVS3DSPHC
TVS3IMA24B2240kAMA1IMA24MA3IMA24MA1IMA24TVS60PCKTVS3DSPHC
TVS3IMA32B2320kAMA1IMA16 (se requieren 2 módulos)MA3IMA16 (se requieren 2 módulos)MA1IMA16 (se requieren 2 módulos)TVS60PCK (se requieren 2 Kits)TVS6DSPHC
TVS3IMA48B2480kAMA1IMA24 (se requieren 2 módulos)MA3IMA24 (se requieren 2 módulos)MA1IMA24 (se requieren 2 módulos)TVS60PCK (se requieren 2 Kits)TVS6DSPHC
TVS4IMA12B2120kAMA4IMA12MA4IMA12MA4IMA12TVS60PCKTVS3DSPHC
TVS4IMA16B2160kAMA4IMA16MA4IMA16MA4IMA16TVS60PCKTVS3DSPHC
TVS4IMA24B2240kAMA4IMA24MA4IMA24MA4IMA24TVS60PCKTVS3DSPHC
TVS4IMA32B2320kAMA4IMA16 (se requieren 2 módulos)MA4IMA16 (se requieren 2 módulos)MA4IMA16 (se requieren 2 módulos)TVS60PCK (se requieren 2 Kits)TVS6DSPHC
TVS4IMA48B2480kAMA4IMA24 (se requieren 2 módulos)MA4IMA24 (se requieren 2 módulos)MA4IMA24 (se requieren 2 módulos)TVS60PCK (se requieren 2 Kits)TVS6DSPHC


Etiqueta de Surgelogic

Para encontrar el número de catálogo del SPD, ubique una etiqueta blanca de Surgelogic en el interior de su SPD. Normalmente, esto se puede encontrar en las paredes laterales o en la puerta del SPD. La etiqueta se verá como la siguiente:

tvss

Schneider Electric Mexico

Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: