Buscar Preguntas Frecuentes
¿Cómo puedo seleccionar el tamaño de cable o consultar los datos de la terminal que necesito para la instalación de mi tablero I-line?
Problema:
Selección de tamaño de cable o consultar los datos de la terminal para mi tablero I-Line
Línea de productos:
Tablero I-Line
Entorno:
Características del producto
Resolución:
A continuación se encuentran los datos de todas las terminales de los tableros de distribución que se encuentran en la página 9-40 en la Sección 9 Digest 177. La Tabla 9.187 muestra los datos de las terminales para las zapatas de fase y neutro en los paneles de zapatas principales. La Tabla 9.188 muestra la terminal estándar para el interruptor principal disponible para los tableros de distribución I-Line (consulte la página 7-41 del catálogo 177, la sección 7 o la página 3-28 del catálogo suplementario 177, la sección 3 para otras opciones de terminal para los interruptores).
Zapatas mecánicas estándar—Zapatas principales
Selección de tamaño de cable o consultar los datos de la terminal para mi tablero I-Line
Línea de productos:
Tablero I-Line
Entorno:
Características del producto
Resolución:
A continuación se encuentran los datos de todas las terminales de los tableros de distribución que se encuentran en la página 9-40 en la Sección 9 Digest 177. La Tabla 9.187 muestra los datos de las terminales para las zapatas de fase y neutro en los paneles de zapatas principales. La Tabla 9.188 muestra la terminal estándar para el interruptor principal disponible para los tableros de distribución I-Line (consulte la página 7-41 del catálogo 177, la sección 7 o la página 3-28 del catálogo suplementario 177, la sección 3 para otras opciones de terminal para los interruptores).
Zapatas mecánicas estándar—Zapatas principales
Amp | Rango de cableado de la zapata | Espacio de curvatura del cable de alcance del cableado según la tabla NEC 373-6 |
225 A | un #6-300 kcmil de Al o Cu | un #6-300 kcmil de Al o Cu |
400 A | dos #2-600 kcmil Al o Cu | un #2-600 kcmil Al o Cu |
600 A | dos #2-600 kcmil Al o Cu | dos #2-500 kcmil Al o Cu |
800 A | (4) 3/0-750 kcmil Al o Cu | (3) 3/0-500 kcmil Al o Cu |
1200 A | (4) 3/0-750 kcmil Al o Cu | (4) 3/0-500 kcmil Al o Cu |
Terminales mecánicas estándar—Interruptor principal
Amp | Tipo de interruptor | Rango de cableado de la zapata | Espacio de curvatura del cable de alcance del cableado según la tabla NEC 373-6 |
100 A | FA, FH, FI | un #14-1/0 Al o Cu | un #14-1/0 Al o Cu |
150 A | HD, HG, HJ, HL | un #14-3/0 Al o Cu | un #14-3/0 Al o Cu |
225 A | KI | un #4-300 kcmil de Al o Cu | un #4-300 kcmil de Al o Cu |
250 A | JD, JG, JJ, JL | un #1/0-#4/0 Al o Cu | un #1/0-300 kcmil Al o Cu |
LX, LXI, LE | dos #1-350 kcmil Al o Cu | dos #1-350 kcmil Al o Cu | |
400 A | LA, LH | un #1-600 o dos #1-250 kcmil Al o Cu | un #1-600 kcmil de Al o Cu |
600 A | LC, LI, LX, LXI, LE | dos 4/0-500kcmil Al o Cu | dos 4/0-500kcmil Al o Cu |
800 A | MG, MJ, PG, PJ, PL | tres 3/0-500 kcmil Al o Cu | tres 3/0-500 kcmil Al o Cu |
1200 A | PG, PJ, PL, RGC, RJC, RLC | cuatro 3/0-500 kcmil Al o Cu | cuatro 3/0-500 kcmil Al o Cu |
Publicado para:Schneider Electric Mexico
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: