Buscar Preguntas Frecuentes
¿Pueden usarse los tableros NF en un sistema de 480V 3-fases 3-hilos?
Problema:
Aplicación en un sistema de 3-fases 3-hilos
Línea de productos:
Tableros
Entorno:
NF
Causa:
Usar panel de 4 hilos en un voltaje diferente
Resolución:
Sí, ÚNICAMENTE si el panel se está alimentando desde un sistema de 480Y/277 V aguas arriba y simplemente no se está conectando el conductor de neutro al panel NF.
Se pueden utilizar interruptores de 2 y 3 polos.
NOTA: El panel NF NO PUEDE usarse en un sistema delta 3-fases 3-hilos. Los Interruptores EDB o interruptores derivados similares no tienen una capacidad nominal de 480 V a tierra.
Publicado para:Schneider Electric Mexico
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: