Problema:
Compatibilidad de las unidades enchufables actuales del electroducto I-Line
Línea de productos:
Electroducto I-Line
Entorno:
Aplicación, Selección de producto
Resolución:
Anteriormente las unidades enchufables I-Line se ofrecieron con o sin una provisión de descarga a tierra para igualar la barra de tierra integral. La barra de tierra integral fue en sí misma una característica opcional en las primeras series del electroducto I-Line. En la actualidad, todas las unidades enchufables se suministran con esta disposición de descarga a tierra y, en algunos casos, será necesario retirar la conexión a tierra (ground stab) de la nueva unidad enchufable para instalarla en ciertos electroductos más antiguos.
Las siguientes unidades enchufables de electroducto fusible están obsoletas y han sido reemplazadas por una nueva unidad con el mismo número de catálogo más la adición de un sufijo "G"; sin embargo, existen casos específicos, como se describe en las notas a continuación, que pueden requerir mayor atención para realizar una instalación exitosa.
PQ3203, PQ4203, PQ3603,PQ4603
PQ3206, PQ4206, PQ3606, PQ4606
PQ3210, PQ4210, PQ3610, PQ4610
PQ3220, PQ4220, PQ3620, PQ4620
PS3220, PS4220, PS3620, PS4620
PBQ3240, PBQ4240, PBQ3640, PBQ4640
PBQ3260, PBQ4260, PBQ3660, PBQ4660
PTQ3680, PTQ4680
PTQ36100, PTQ46100
PTQ36120, PTQ46120
NOTAS:
Compatibilidad de las unidades enchufables actuales del electroducto I-Line
Línea de productos:
Electroducto I-Line
Entorno:
Aplicación, Selección de producto
Resolución:
Anteriormente las unidades enchufables I-Line se ofrecieron con o sin una provisión de descarga a tierra para igualar la barra de tierra integral. La barra de tierra integral fue en sí misma una característica opcional en las primeras series del electroducto I-Line. En la actualidad, todas las unidades enchufables se suministran con esta disposición de descarga a tierra y, en algunos casos, será necesario retirar la conexión a tierra (ground stab) de la nueva unidad enchufable para instalarla en ciertos electroductos más antiguos.
Las siguientes unidades enchufables de electroducto fusible están obsoletas y han sido reemplazadas por una nueva unidad con el mismo número de catálogo más la adición de un sufijo "G"; sin embargo, existen casos específicos, como se describe en las notas a continuación, que pueden requerir mayor atención para realizar una instalación exitosa.
PQ3203, PQ4203, PQ3603,PQ4603
PQ3206, PQ4206, PQ3606, PQ4606
PQ3210, PQ4210, PQ3610, PQ4610
PQ3220, PQ4220, PQ3620, PQ4620
PS3220, PS4220, PS3620, PS4620
PBQ3240, PBQ4240, PBQ3640, PBQ4640
PBQ3260, PBQ4260, PBQ3660, PBQ4660
PTQ3680, PTQ4680
PTQ36100, PTQ46100
PTQ36120, PTQ46120
NOTAS:
- No es posible instalar nuevas unidades enchufables de 800A o mayores en el electroducto I-Line Serie 1. Éstas nuevas unidades enchufables de 800A y más grandes tienen números de catálogo que comienzan con "PTQ" y utilizan una conexión atornillada al electroducto, lo que requiere que se quite la base enchufable del electroducto para realizar la conexión. El electroducto I-Line de la Serie 1 no tiene una base enchufable desmontable y, por lo tanto, no puede equiparse con estas unidades enchufables "PTQ".
- Los números de catálogo para las unidades enchufables de 800A a 1200A requieren, además del sufijo "G", un sufijo "H" final para aplicaciones horizontales o una "V" final para aplicaciones verticales.
- En la actualidad, todas las unidades enchufables incluyen una ground stab, la cual se designa con un sufijo "G" en el número de catálogo de la unidad enchufable. En algunos casos, puede ser necesario retirar el gounding stab a para instalar la nueva unidad enchufable en un electroducto I-Line antiguo.
- Cuando se reemplace una unidad enchufable desmontada de un electroducto I-Line serie 1, es necesario retirar el grounding stab de la nueva unidad enchufable antes de proceder a la instalación.
- Vea la abertura para enchufar en el electroducto. Si tiene cuatro aberturas grandes y también una abertura más pequeña en la esquina superior derecha, la nueva unidad enchufable será un reemplazo directo. Si no hay una abertura más pequeña en la esquina superior derecha, el instalador deberá retirar el grounding stab en la parte posterior de la nueva unidad enchufable antes de la instalación.
- Cuando instale una nueva unidad enchufable en un electroducto más antiguo, una gran etiqueta de instrucciones en la parte superior de la unidad enchufable indica que el soporte de la unidad enchufable en el lado derecho del dispositivo (si se ve desde la parte frontal del dispositivo) debe alinearse con una muesca en el riel superior del electroducto. El soporte de montaje del lado izquierdo de la unidad enchufable NO se alineará con una muesca. La serie anterior de unidades enchufables tenía diferentes arreglos de alineación.
- Las unidades enchufables anteriores de 240 V con clasificación de 400A y 600A deben reemplazarse por nuevos dispositivos con clasificación de 600V, y el espacio entre fusibles en el nuevo dispositivo debe cambiarse en campo para acomodar los fusibles de 240V. Esto se logra mediante la reubicación de la base de fusibles del lado de carga, procedimiento para el cual se incluye en las instrucciones enviadas con la nueva unidad enchufable.