Buscar Preguntas Frecuentes
¿Cómo seleccionar la Protección Contra Sobrecorriente adecuada para un transformador?
Problema:
Protección Contra Sobrecorriente adecuada para un transformador
Línea de productos:
Transformadores de Baja Tensión
Entorno:
Selección de productos
Resolución:
Las sobrecorrientes y los eventos de cortocircuito pueden dañar los transformadores y cableado relacionado. La sección 450.3(B) del NEC requiere que los transformadores con una tensión de 600 V o inferior, qtengan una protección contra sobrecorriente que se proporcione de acuerdo con la Tabla 450.3(B).
La Tabla 450.3(B) indica que no se requiere protección contra sobrecorriente para el secundario de un transformador si la corriente primaria es de 9 Amps o más y la protección de sobrecorriente primaria está limitada al 125% de la corriente nominal del transformador.
La Tabla 450.3(B) permite que la protección de sobrecorriente primaria sea del 250% de la corriente nominal del transformador si la corriente secundaria es de 9 Amps o más y se proporciona una protección de sobrecorriente secundaria limitada al 125%.
La necesidad de protección contra sobrecorriente para el devanado secundario de un transformador depende de la protección proporcionada para el devanado primario.
La protección contra la sobrecorriente de los conductores del alimentador para el transformador, si no es mayor que 250% de la corriente primaria del transformador, puede servir como la protección contra la sobrecorriente para el bobinado primario del transformador.
Se debe proporcionar protección para los conductores secundarios del transformador. La sección 240.21(C)(1) a (6) proporciona los requisitos para esta protección.
Los requisitos para la protección contra sobrecorriente para un tablero suministrado por el secundario de un transformador se muestran en 408.16(D).
Sección: 450.3(B), Tabla 450.3(B), 240.21(C)(1) - (6), 408.