Buscar Preguntas Frecuentes
¿Un interruptor de marco K como un KA, KH, KC o KI encajará en un panel HCN?
Problema:
¿Se puede instalar un interruptor KA, KH, KC o KI en un panel I-line de HCN?
Línea de productos:
Tableros de distribución
https://www.se.com/mx/es/product-range/7269-tableros-de-distribuci%C3%B3n-iline/
https://www.se.com/mx/es/product-range/7269-tableros-de-distribuci%C3%B3n-iline/#documents
Entorno:
Tablero de distribución I-Line HCN
Causa:
Ajustar
Resolución:
No, un interruptor de marco K no cabe en un panel HCN. Si el panel está conectado a 480V, la rama más grande disponible es un marco H de 150A. Si está cableado a 240V, el más grande es un interruptor de marco Q de hasta 225A.
Publicado para:Schneider Electric Mexico
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: