¿Existe una línea de Magelis HMI calificada para exteriores?

Article available in these languages: English

Cuestión:
¿Busca una interfaz hombre-máquina (HMI) calificada para exteriores?

Línea de productos:
Magelis HMIGTUx series

Resolución:
La serie Magelis HMIGTUx (HMIG3x con HMIDT35x, HMIDT65x, HMIDT75x) tiene capacidad para uso en exteriores. La pantalla tiene una capacidad de 1000 cd/m2 y es adecuada para aplicaciones en exteriores brillantes. El rango de temperaturas en las que se pueden utilizar las unidades es el siguiente:

HMIDT35x: -30...65 °C (-22...149 °F)
HMIDT65x: -30...70 °C (-22...158 °F)
HMIDT7: ...60 °C (-4...140 °F)

La serie HMIGTUx es compatible con Vijeo Designer V6.2 SP8

Schneider Electric Mexico

Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: