{}

Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.
Buscar Preguntas Frecuentes
Video: ¿La unidad ATV312 incluye un pantalla gráfica?

Article available in these languages: English

Cuestión:
¿Se incluye de serie un teclado remoto o pantalla gráfica con la unidad ATV312?

Línea de productos:
ATV312

Entorno:
Todos los modelos y números de serie.

Causa:
Ninguno

Resolución:
La unidad ATV312 no incluye un teclado remoto como elemento estándar.  Debe solicitarse  por separado.
Pantalla remota del teclado:
(IP54) ATV312, ATV12 VW3A1006
(IP65) ATV312, ATV12 VW3A1007
Kit de montaje: VW3A31101
Pantalla gráfica: (utilizada también con ATV61 y ATV71) VW3A1101

IFrame

Schneider Electric Mexico

Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: