Cuál es el teclado de montaje externo para las unidades ATV12?

Article available in these languages: English, Japanese

Cuestión:
Número de pieza para el teclado de montaje externo del ATV12.

Línea de productos:
ATV12, Altivar 12

Entorno:
Todos los números de serie

Causa:
N/D

Resolución:
Existen dos opciones de teclado: VW3A1006 (IP54) o el VW3A1007 (IP65).
El kit viene con los tornillos para montar el teclado en un gabinete o puerta.  No se incluye un cable para conectar el teclado a la unidad.  El cliente debe solicitar por separado el cable VW3A1104R10 (1 metro) o VW3A1104R30 (3 metros).



Schneider Electric Mexico

Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: